This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:用于与 ADS8691 (ADC)通信的32位输出指令

Guru**** 2585585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8691, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741199/msp432e401y-32-bit-output-instruction-for-communication-with-ads8691-adc

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:ADS8691

MSP432系列以16位为单位输出指令、但 ADS8691期望32位指令。 此外、默认输出寄存器为16位宽。 是否有 spoem 扩展代码 sonme哪个 地方至少显示了一种设置 MSP432的方法、以便它可以输出32位指令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该澄清一下、我正在使用(或希望使用) MSP432的4个 SPI 通道与4个外部 ADS8691 ADC 进行独立通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    [引述 USER="Stephen Poulsen"]我正在使用(或希望使用) MSP432的4个 SPI 通道与4个外部 ADS8691 ADC 进行独立通信

    如果您不打算在四条 SPI 总线上使用任何其他 SPI 器件、您可能会使用3线接口。
    最新的 MSP432 DriverLib 4.30.00.00、链接: dev.ti.com/.../
    提供用于处理3线 SPI 通信的 API。

    16/32位指令集不是问题。

    使用 ADS8691高性能时、您可能需要 DMA 传输。
    检查此主题: e2e.ti.com/.../453110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

      我正在查看 MSP432E401Y TRM、其中讨论了如何使用 EOM 位来控制何时将 SSinFSS 置为有效。  也许您可以使用此选项为 ADC8691发送两个16位帧。  

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否成功使用了此功能/实施?

    此致、
    Chris