请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:ADS8691、
MSP432系列以16位为单位输出指令、但 ADS8691期望32位指令。 此外、默认输出寄存器为16位宽。 是否有 spoem 扩展代码 sonme哪个 地方至少显示了一种设置 MSP432的方法、以便它可以输出32位指令?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MSP432系列以16位为单位输出指令、但 ADS8691期望32位指令。 此外、默认输出寄存器为16位宽。 是否有 spoem 扩展代码 sonme哪个 地方至少显示了一种设置 MSP432的方法、以便它可以输出32位指令?
您好 Stephen、
[引述 USER="Stephen Poulsen"]我正在使用(或希望使用) MSP432的4个 SPI 通道与4个外部 ADS8691 ADC 进行独立通信
如果您不打算在四条 SPI 总线上使用任何其他 SPI 器件、您可能会使用3线接口。
最新的 MSP432 DriverLib 4.30.00.00、链接: dev.ti.com/.../
提供用于处理3线 SPI 通信的 API。
16/32位指令集不是问题。
使用 ADS8691高性能时、您可能需要 DMA 传输。
检查此主题: e2e.ti.com/.../453110