This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432E LCD LIDD 控制器- Hitachi HD44780模式时序控制问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733771/msp432e411y-msp432e-lcd-lidd-controller--hitachi-hd44780-mode-timing-control-question

器件型号:MSP432E411Y

您好!

我想知道当 LIDD 在 Hitachi HD44780模式下工作时如何配置时序。 Hitachi 总线没有 WR 或 RD 引脚。

在数据表 LIDDCS0CFG/LIDDCSR1CFG 中  、写入选通/读入选通设置是否意味着在 Hitachi 模式下设置 E 信号? 在数据表说明中并不是很清楚。 您能帮助回答吗?

  如何选择使用4位或8位总线宽度?  

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

      我不熟悉此接口或您描述的 E 信号设置。  

     有关 LIDD 总线操作的说明,请查看技术参考手册()第20.3.3节。  例如 、在表20-1中、您可以看到对启用选通的 E1的引用。  

    我找不到有关4位与8位模式的任何信息、并将继续查看。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS、

        我多次检查 TRM。 请告诉我 TRM 对我没有帮助。

        HD44780 在8位模式下使用 E、RS、RW 和 Data[7-0]、在  4位模式下使用 E、RS、RW 和 Data[7-4]。 这是一个时序图示例

    具有 Hitachi 总线的 LCD 控制器在 E 引脚的下降沿锁存数据、

     

    LIDD 使用 LIDDCS0CFG 配置总线时序、但是 Hitachi 总线上没有 WR 选通信号或 RD 选通信号。  TRM 什么都不说。

    我想向您确认、此寄存器中的读/写选通时序设置用于为 Hitachi 总线 LCD 或其他设备配置 E 引脚时序? 此外、在 TRM 表20-1中、如您所示、MSP432E LIDD 支持4位 Hitachi LCD 接口、TRM 中没有 说明如何区分4位模式或8位总线模式。 我是否可以知道如何设置 LIDD 以 正确支持4位模式?

      

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、
    我将继续了解这一点、但与 TRM 和数据表中的信息相比、我无法提供更多信息。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、
    我方面仍然没有成功。 您是否能够确认? 您能否推荐一个可用于测试此功能的平台?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432E/TM4C129X + LCD1602/LCD12864。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、
    感谢您的参考。 我需要将此信息提交给我们的积压工作、因为我找不到任何有关此主题的现有配套资料或示例。 遗憾的是我们找不到解决办法。

    此致、
    Chris