This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:IIR 6阶8级联巴特沃斯带路径滤波器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736550/msp430fr5994-iir-6-order-8-cascade-butterworth-band-path-filter

器件型号:MSP430FR5994

你好。

我想在 每个通道上使用采样率为204.8kSPS 的 IIR 6阶8级联巴特沃斯带路径滤波器(使用外部 ADC)。

我想在 滤波器 x 3CH 上方实施。  

是否可以使用 LEA?

或者、上面针对 MSP430微控制器的滤波器是否实现了任何库?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    感谢您发帖。 是的、与基于 CPU 的算法相比、LEA 具有更低的功耗和更高的速度、是您的应用的理想选择。

    LEA 支持巴特沃斯滤波器。 您可以从 DSP 库用户指南中找到更多详细信息。 DSPLIB 具有一个 GUI、可轻松筛选设计并自动生成 LEA 代码。

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/DSPLib/latest/exports/html/gui.html

    对于3通道要求、您可以在具有 DMA 的通道上实现一次此功能、以进行 ADC 原始捕捉传输。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、B.R、

    感谢你的答复。

    我将确认这一点。

    此致、

    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    我将关闭此帖子。 如果您对 LEA 有任何其他问题、可以创建新帖子。

    B.R
    冬季