请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 你好。
我想在 每个通道上使用采样率为204.8kSPS 的 IIR 6阶8级联巴特沃斯带路径滤波器(使用外部 ADC)。
我想在 滤波器 x 3CH 上方实施。
是否可以使用 LEA?
或者、上面针对 MSP430微控制器的滤波器是否实现了任何库?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想在 每个通道上使用采样率为204.8kSPS 的 IIR 6阶8级联巴特沃斯带路径滤波器(使用外部 ADC)。
我想在 滤波器 x 3CH 上方实施。
是否可以使用 LEA?
或者、上面针对 MSP430微控制器的滤波器是否实现了任何库?
此致、
U-SK
您好、U-SK、
感谢您发帖。 是的、与基于 CPU 的算法相比、LEA 具有更低的功耗和更高的速度、是您的应用的理想选择。
LEA 支持巴特沃斯滤波器。 您可以从 DSP 库用户指南中找到更多详细信息。 DSPLIB 具有一个 GUI、可轻松筛选设计并自动生成 LEA 代码。
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/DSPLib/latest/exports/html/gui.html
对于3通道要求、您可以在具有 DMA 的通道上实现一次此功能、以进行 ADC 原始捕捉传输。
B.R
冬季