This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430F5529:移植到 MSP430的 NUFR RTOS

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/741294/linux-msp430f5529-nufr-rtos-ported-to-msp430

器件型号:MSP430F5529

工具/软件:Linux

名为"NUFR"的开源 RTOS 已移植到 MSP430/MSP430X CPU。 NUFR 是一个全功能的 RTOS -而不仅仅是一个简单的调度程序。 特性:

  • MSP430和 MSP430X 16位和20位模型
  • 包括系统;所有免费/开源工具
  • 优先级和抢先式多任务处理;轮询多任务处理;从中断处理程序切换上下文
  • 低功耗扩展:无 ickOS;用于低功耗模式的特殊逻辑
  • RNET IPv4/IPv6/UDP 堆栈在 NUFR 上运行
  • 基于消息、事件驱动
  • Launchpad 电路板的示例项目
  • RAM 占用空间小:操作系统本身消耗600字节;1800字节的示例项目(2 1/2任务)
  • 包括离线开发环境;单元测试策略
  • 使用最新的 GCC (Somnium、以前是 Red Hat)编译器
  • 包含一些手册和操作方法文本文件;记录如何安装 GCC 编译器等
  • 源代码遵循最佳实践编码标准。 详细记录。 已嵌入 Doxygen 注释

参加试驾!

ragingdist.org

https://bitbucket.org/burnwood/raging-release/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernard、
    感谢您与社区分享您的工作! 我相信、这对很多人来说都很有趣。
    此致、
    Britta