请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 工具/软件:Linux
名为"NUFR"的开源 RTOS 已移植到 MSP430/MSP430X CPU。 NUFR 是一个全功能的 RTOS -而不仅仅是一个简单的调度程序。 特性:
- MSP430和 MSP430X 16位和20位模型
- 包括系统;所有免费/开源工具
- 优先级和抢先式多任务处理;轮询多任务处理;从中断处理程序切换上下文
- 低功耗扩展:无 ickOS;用于低功耗模式的特殊逻辑
- RNET IPv4/IPv6/UDP 堆栈在 NUFR 上运行
- 基于消息、事件驱动
- Launchpad 电路板的示例项目
- RAM 占用空间小:操作系统本身消耗600字节;1800字节的示例项目(2 1/2任务)
- 包括离线开发环境;单元测试策略
- 使用最新的 GCC (Somnium、以前是 Red Hat)编译器
- 包含一些手册和操作方法文本文件;记录如何安装 GCC 编译器等
- 源代码遵循最佳实践编码标准。 详细记录。 已嵌入 Doxygen 注释
参加试驾!
ragingdist.org