This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5324:MSP430F5324/6/8之间的交叉

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5324, MSP430F5326, MSP430F5328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/740276/msp430f5324-crossing-between-msp430f5324-6-8

器件型号:MSP430F5324
主题中讨论的其他器件: MSP430F5326MSP430F5328

我已在我的设计中对 MSP430F5324 (6k RAM、64k 闪存)器件进行了认证。 我想添加更大的 MSP430F5326 (8k RAM、96k 闪存)和 MSP430F5328 (10k RAM、128k 闪存)作为替代器件、以便在器件不可用的情况下用于生产构建、 但我想知道、除了 RAM 和闪存大小的差异外、器件绝对没有其他区别。 3个器件型号的勘误表对于所有器件版本都是相同的、因此我怀疑它们面对的是相同的器件。 实际上是这样吗? 我使用过其他 TI 器件、这些器件的标签不同、但实际上是相同的器件、只有更昂贵的器件具有通过认证和测试的附加功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于共享相同数据表的器件、例如 MSP430F5324、MSP430F5326和 MSP430F5328器件、数据表的器件比较表中列出了这些器件之间的差异。 此表概述了器件之间的显著差异、这些差异通常是存储器大小、外设的通道/实例数、可用的封装、甚至是某些外设是否存在。 所有器件均经过设计和测试、确保符合或超过数据表和用户指南中概述的规格。 这方面的例外情况当然会记录在勘误文本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 我之前已经检查过数据表中的器件比较表、并且正在寻找一个更积极的声明、那就是除了5326和5328中的额外 RAM 和闪存扇区之外、绝对没有其他区别。 如果我知道它们实际上是完全一样的芯片(除了为较低内存器件禁用额外的内存扇区) 然后我可以很好地保证、在替换5326或5238来代替我们正在使用的5324时、不会出现任何可能产生的细微问题。 您对此事是否有更确切的看法?

    此致、

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我之前的回复包含所有当前可用的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于具有 TLV 外设发现描述符的器件、此处会显示任何软件可见差异。

    如数据表的表6-58所示、没有差异(存储器大小除外)。