This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:缓冲模式下的 msp430fr2355 DAC 和内部运算放大器的偏移是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736914/msp430fr2355-what-is-the-offset-on-the-msp430fr2355-dac-and-internal-opamp-in-buffer-mode

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我在整个数据表中读出了+/-5mV 或+/-15mV 等不同的值、但对于 ADC 而言、这比 DAC 更重要。

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否提供有关您问题的 ADC 和 DAC 数据表的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您对我的问题的理解有误。 我指的是 MSP430FR2355的内部 DAC/ADC。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下方框图(来自 MSP430FR2355数据表):

    我认为问题是:当设置为0V 时、DAC 输出将是多少?

    "SAC0 OA"的偏移似乎为-5mV 至5mV。 DAC 是否也有其自身的偏移?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该偏移来自 SAC 的缓冲器/OA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 本身的偏移是多少?

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OA 的输入偏移电压被独立测试。
    DAC 内核没有偏移。
    DAC 偏移来自 OA 输入偏移。 因此、DAC 偏移来自 OA 规范、即5mV。