请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FLOWESI-GUI 主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6989、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 EVM430-FR6989进行仪表读数应用。 生成 CCS 项目代码并使用它来校准微控制器的 LC SENSE (ESI)部分、我对此印象深刻。 是否有使用 FlowESI 及其所有功能的指南? 我只能找到一个 TI 视频、没有什么太大的东西。
此外、FlowESI 假定电感器的位置为90度。 是否有办法改变这种情况? 我在 FlowESI-GUI 中看到了选项、但所有选项都是隐藏的、可以更改。
感谢你的帮助。
下面随附了 FlowESI-GUI 工具中 MSP-CONFIG-CONFIG 对话框的屏幕截图
此致、