This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/FLOWESI-GUI:MSP430FR6989 - FlowESI 的 TargetComm 不起作用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6989, FLOWESI-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/738313/ccs-flowesi-gui-msp430fr6989---targetcomm-of-flowesi-doesnot-work

器件型号:FLOWESI-GUI
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 EVM430-FR6989进行仪表读数应用。 生成 CCS 项目代码并使用它来校准微控制器的 LC SENSE (ESI)部分、我对此印象深刻。 是否有使用 FlowESI 及其所有功能的指南? 我只能找到一个 TI 视频、没有什么太大的东西。

此外、FlowESI 假定电感器的位置为90度。 是否有办法改变这种情况? 我在 FlowESI-GUI 中看到了选项、但所有选项都是隐藏的、可以更改。

感谢你的帮助。

下面随附了 FlowESI-GUI 工具中 MSP-CONFIG-CONFIG 对话框的屏幕截图

此致、

Lovelesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lovelesh、

    请在此处查找指南:

    《FlowESI GUI 用户指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    我浏览了该指南并使用 FlowESI GUI 进行了测试。 我发现我的笔记本电脑中的 Connect 功能不起作用、但它在我同事的笔记本电脑上起作用。 是否需要安装任何 Java 版本才能成功运行该工具?

    -Lovelesh