This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:建议使用振荡器/晶体/OCXO?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735956/msp432e411y-oscillator-crystal-ocxo-recommendation

器件型号:MSP432E411Y

大家好、

我的客户将在可变温度环境(-40°C 至85°C)下使用 MSP432E411Y。

你们对使用哪种类型的振荡器有什么建议吗?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们、

    好的、我刚刚查看了数据表 =)

    以下建议中的任何一项在整个温度范围内的漂移方面达到峰值? 这个具有最佳"稳定性"规格的器件?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    我需要更详细地介绍下表。 您突出显示的特定晶体在25°C 时具有10%的频率容差、在-20至+75C 的工作温度范围内具有10ppm 的稳定性。 您需要-40到+85吗?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

      MSP432E411Y EVM 附带额定温度为-40至+85C 的25MHz 晶体。  它来自 Fox、器件型号为 603-25-261。   

    此致、

    Chris