This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430G2553:1.8V MSP430g2553 I2C。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686430/linux-msp430g2553-msp430g2553-i2c-at-1-8v

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Linux

大家好

I2C 无法在 1.8V 下工作  、无法获取地址、并且我们在代码  P2.3、P2.4、P2.5中还面临另一个问题、即该 2个输入 pion 有时会达到永久 低电平、即0V... 然后它不会恢复到高电平...要解决这个问题、请您对此  问题提出一些疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、
    请告诉我您的系统的更多信息、以帮助您:

    1) CPU 的时钟频率

    2) 上拉电阻器的值

    3) MSP 主设备还是从设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter

    1) CPU 的时钟频率? 频率6MHz
    2) 上拉电阻器的值:我们正在启用 MSP430的内部拉电阻器
    3) MSP 主设备还是从设备? 从器件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanna、

    我对这里的延迟答复表示歉意。 这里有一个重要的注意事项:您以多大的频率运行 I2C? 根据 I2C 总线的速度、MSP430的内部上拉电阻可能不足以用于 I2C 事务。 通常、建议使用外部上拉电阻。

    有关 I2C 帮助和调试的更多信息、请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/slaa734