请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 工具/软件:Linux
大家好
I2C 无法在 1.8V 下工作 、无法获取地址、并且我们在代码 P2.3、P2.4、P2.5中还面临另一个问题、即该 2个输入 pion 有时会达到永久 低电平、即0V... 然后它不会恢复到高电平...要解决这个问题、请您对此 问题提出一些疑问。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好
I2C 无法在 1.8V 下工作 、无法获取地址、并且我们在代码 P2.3、P2.4、P2.5中还面临另一个问题、即该 2个输入 pion 有时会达到永久 低电平、即0V... 然后它不会恢复到高电平...要解决这个问题、请您对此 问题提出一些疑问。