This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PRINTERPACK:3D 打印替代方案

Guru**** 2562490 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-PRINTERPACK, BOOST-DRV8711, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734711/tidm-printerpack-3d-printing-alternatives

器件型号:TIDM-PRINTERPACK
主题中讨论的其他器件: MSP432P401RBOOST-DRV8711DRV8711

您好!

我有一个 Arduino MEGA 2560和一个斜坡 V1.4升压器、我尝试使用 MSP432P401R Launchpad 为学校项目切换。 我在网站上看到有一个用于驱动3D 打印机的 BoosterPack、即 TIDM-PRINTERPACK。 但是、它不是出售的。 对于与 MSP432P401R 兼容的备选 BoosterPack、您有什么建议吗?我如何才能最好地使用单个驱动程序和 SD 卡读取器来仿真 PRINTERPACK 的功能?

最棒的

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对 SD 卡读卡器没有任何建议、但您可能希望将 BOOST-DRV8711作为替代方案。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正后、有一个带有 microSD 卡的 BoosterPack

    store.ti.com/BOOSTXL-SHARP128-Sharp-128x128-Memory-LCD-and-microSD-Card-TI-BoosterPack-P57314.aspx

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、非常感谢您的快速回答! 非常感谢您的帮助。 我肯定会将 BOOST-DRV8711作为替代方案。 您是否碰巧预见到我尝试使用 MSP432P401R 运行其中4个程序时会遇到任何问题?

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP432的外设设置为驱动这些 DRV8711中的4个。 您需要单独连接每块电路板(实际插入 launchpad 的电路板除外)、并使用 launchpad J5上的扇出来访问所有四个 SPI。

    希望这会有所帮助。
    Chris