请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-PRINTERPACK 主题中讨论的其他器件: MSP432P401R、 BOOST-DRV8711、 DRV8711
您好!
我有一个 Arduino MEGA 2560和一个斜坡 V1.4升压器、我尝试使用 MSP432P401R Launchpad 为学校项目切换。 我在网站上看到有一个用于驱动3D 打印机的 BoosterPack、即 TIDM-PRINTERPACK。 但是、它不是出售的。 对于与 MSP432P401R 兼容的备选 BoosterPack、您有什么建议吗?我如何才能最好地使用单个驱动程序和 SD 卡读取器来仿真 PRINTERPACK 的功能?
最棒的
Sam