This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:由于 FRAM 写保护、代码示例不能#39;t 工作-[BOOSTXL-AUDIO_RecordPlayback_MSP430FR5994]

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/736267/ccs-msp430fr5994-the-code-example-doesn-t-work-because-of-fram-write-protect--boostxl-audio_recordplayback_msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Project Explore 中尝试过此代码示例、但发现它不起作用、因为 FRAM 具有写保护功能。 代码无法将任何数据写入从0x10000和0x2000开始的地址。 是否有人可以帮助确认此问题? 除此问题外、其他所有功能都很好。 结果是 FRAM 中没有任何内容。

我使用了 MSP430FR5994 EVM 套件和 BOOSTXL-AUDIO 套件。

CCS V8.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将检查此问题是否存在、并找到改进代码示例的解决方案。 感谢您的反馈!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的测试中、我们可以通过禁用 CCS 中的 MPU 设置来解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Xiaodong
    工作原理!