请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO、
工具/软件:Code Composer Studio
我在 Project Explore 中尝试过此代码示例、但发现它不起作用、因为 FRAM 具有写保护功能。 代码无法将任何数据写入从0x10000和0x2000开始的地址。 是否有人可以帮助确认此问题? 除此问题外、其他所有功能都很好。 结果是 FRAM 中没有任何内容。
我使用了 MSP430FR5994 EVM 套件和 BOOSTXL-AUDIO 套件。
CCS V8.0