This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:被 FET-Pro430刷写后、芯片无法工作

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735441/msp430f5438a-chip-can-not-work-after-being-flashed-by-fet-pro430

器件型号:MSP430F5438A

您好!

   我使用 FET-Pro430将代码刷写到我的芯片中、但是、当一切都完成后、芯片将无法工作。 我先关闭电源、再打开电源、然后芯片工作。 设置如下:

如何使事情正常?

BYW、如果我使用 IAR 来刷写代码、芯片可以运行。  如果我手动向/Rst 引脚提供低电平信号、它也可以运行。 该软件的错误是什么、软件似乎不会向 FET430UIF 提供 Rst 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供该程序的版本号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是软件版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您描述的问题已在该软件的后续版本中修复。 请从 Elprotronic 更新到最新版本的 FET-Pro430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、该芯片在升级到最新版本 的 FET-Pro430版本后工作、版本为3.4-3