请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 您好!
我使用 FET-Pro430将代码刷写到我的芯片中、但是、当一切都完成后、芯片将无法工作。 我先关闭电源、再打开电源、然后芯片工作。 设置如下:
如何使事情正常?
BYW、如果我使用 IAR 来刷写代码、芯片可以运行。 如果我手动向/Rst 引脚提供低电平信号、它也可以运行。 该软件的错误是什么、软件似乎不会向 FET430UIF 提供 Rst 信号