This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747:USCI42真的受到影响?

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/735325/msp430f6747-usci42-really-affected

器件型号:MSP430F6747

您好!

我在 F6747勘误表(slaz486aa)中找到了 USCI42。
在多字节传输中的每个字节后、UART 将 UCTXCPTIFG 置为有效

根据 UG (SLAU208Q)、F6747中没有 UCTXCPTIFG 位。 只有 UCTXIFG 位。
此器件中是否确实存在这种情况?

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kot、

    根据 www.ti.com/.../slau208q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    表39-18 UCAxIFG 中还显示了在标志之前 Tomasz 所述的内容

    您可能无意中看到了不支持 UART 实现的 USCI_B 模块、因此缺少您要查找的标志。

    请告诉我们、这是否已经解答了您的问题。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomasz、Britta、

    感谢您的回复。
    你是对的。 我错误地查看了 UG 中的错误部分。

    谢谢、此致、
    Kot