This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:如何使用实验板上的麦克风

Guru**** 2553440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/734739/msp430f5438a-how-to-use-microphone-from-the-experimental-board

器件型号:MSP430F5438A

您好!

除了电路板的用户指南之外、是否还有其他有关如何使用实验板上的麦克风的文档? 我想用它来记录我的发言、然后对数据进行进一步分析。  

我感谢任何建议。

谢谢、

RANA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么此板是用于录音的好设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有使用它的具体原因。 对于一个项目、我已将多个传感器与此板集成并对数据进行分析。 我发现该板具有一个 MIC。 因此、我想使用它、对于收集 的数据、我将从另一个传感器交叉验证我的数据。  如果您有任何文档、请分享。  

    谢谢  

    RANA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    <<<我想使用它来录制我的语音、然后对数据进行进一步分析。

    >>您可以从以下内容开始: