This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659/ MSP432P401R:希望使用网络处理器 BLE 来无线处理我的应用

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/693722/msp430f5659-msp432p401r-want-to-use-network-processor-ble-for-wireless-handling-for-my-application

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

您好!

我正在使用基于 MSP430F5659的器件、该器件具有用于 PC 接口的 USB 通信、

现在我想为我的器件提供无线功能、因此我正在考虑 控制器中的网络处理器 BLE (应用和配置文件)、它可以串行连接 BLE 器件以实现无线 Rx/TX。

我的问题是、我的理解是否正确? 如果是这样,我需要参考哪一个示例来了解这种应用程序? 我需要使用哪种 BLE 控制器、因为我需要 BT 5?

 甚至 MSP430或 MSP432系列提供的用于 POC 的硬件/ LaunchPad/套件也是如此? 用于管理应用 程序和 BLE 的 UART 命令?

请引导我、这非常紧急

提前感谢

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在寻找主机处理器和 BLE 控制 器、我建议您查看采用有线和无线 MCU 的 SimpleLink MCU 以及 SDK 和在线培训材料。

    有关 BLE 5、请访问 SimpleLink CC2640R2 SDK -蓝牙低耗能 页面、并查看 SIMPLELINK-CC2640R2-BLE5-EVAL 和 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK。

    您还可以找到 TI SimpleLink 低功耗蓝牙 CC2650模块 BoosterPack 插件模块 、该模块可帮助您轻松地将 BLE 添加到 MSP432 Launchpad (请注意、这已通过 BT 4.2认证)。

    请允许我邀请一位有关此主题的专家、同时您可以查看我提供的信息。

    谢谢、此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Britta、

    当然、

    我已经讨论过这些内容、但我仍然很难继续讨论哪些主题、例如需要 HCI 命令? 如何找到有关 N/W 处理器 BLE 初始化的正确示例? 如何通过 BT 控制器和 N/W 处理器 BLE 无线发送/接收数据?
    我是否还需要应用控制器中的 BLE 堆栈? 要使用的所有 iCall 例程是什么?

    请建议我从示例项目开始。
    提前感谢、

    Nitesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议从简单的应用处理器示例开始:

    dev.ti.com/.../

    您还可以在 SimpleLink Academy 中找到其他信息:

    dev.ti.com/.../

    dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris