主题中讨论的其他器件:MSP430F5659、 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK
您好!
我正在使用基于 MSP430F5659的器件、该器件具有用于 PC 接口的 USB 通信、
现在我想为我的器件提供无线功能、因此我正在考虑 控制器中的网络处理器 BLE (应用和配置文件)、它可以串行连接 BLE 器件以实现无线 Rx/TX。
我的问题是、我的理解是否正确? 如果是这样,我需要参考哪一个示例来了解这种应用程序? 我需要使用哪种 BLE 控制器、因为我需要 BT 5?
甚至 MSP430或 MSP432系列提供的用于 POC 的硬件/ LaunchPad/套件也是如此? 用于管理应用 程序和 BLE 的 UART 命令?
请引导我、这非常紧急
提前感谢
Nitesh