This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:VIH 最大值和 VIL 最小值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/733817/msp430fr4133-vih-max-and-vil-min

器件型号:MSP430FR4133

在 MSP430FR413x 数据表 slas865B 第24页的表5-8中、没有有关 VIH 最大值和 VIL 最小值的规格  换言之、建议运行的最大和最小电压可 施加到输入引脚、通常是 VCC 和 VSS 的函数?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    MSP430FR4133数据表在下表中显示了该信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    这些是正向和负向阈值电压。 与可应用于引脚的建议运行条件下的最大和最小电压不同。 例如、假设我从3.3V 为器件供电。 对输入引脚施加的最大建议电压是多少? 这通常表示为类似于 VCC+0.3V 的值。 与相对于 VSS 的最小电压类似。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Keith。 我在绝对最大值表中没有发现过这一点。 似乎对任何引脚施加的电压都应该出现在建议的工作条件表中、因为我认为这就是它的样子。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议使用这些参数、它们是绝对最大值。 适用"陶器场规则"。