Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 主题中讨论的其他器件:BQ32000、 ENERGYTRACE
大家好、我已经订购了两个 msp432板(红色板)。 我已经使用它一段时间了、但现在、一旦我将它连接到我的 PC、其中一个电路板就会发热过多。 如果我触摸 GPIO 引脚之间的 IC 以检查它是否加热、则表示它正在燃烧我的手指。 我使用该板与 BQ32000进行通信、它运行良好、然后我想查看 EnergyTrace 中的电流消耗、因此我使用了 tirex (使用 TI-RTOS)中给出的 powersleep 项目、该项目从那天晚些时候开始发热。
告诉我在这种情况下应该怎么办?