This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432board 上的过热问题(红色电路板)

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713320/msp432p401r-overheating-issue-on-msp432board-red-board

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:BQ32000ENERGYTRACE

大家好、我已经订购了两个 msp432板(红色板)。 我已经使用它一段时间了、但现在、一旦我将它连接到我的 PC、其中一个电路板就会发热过多。 如果我触摸 GPIO 引脚之间的 IC 以检查它是否加热、则表示它正在燃烧我的手指。 我使用该板与 BQ32000进行通信、它运行良好、然后我想查看 EnergyTrace 中的电流消耗、因此我使用了 tirex (使用 TI-RTOS)中给出的 powersleep 项目、该项目从那天晚些时候开始发热。  

告诉我在这种情况下应该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以前、发热问题与 launchpad 上的直流/直流电路有关。 具体而言、如果用户触摸 Vcore 上的电感器或去耦电容器、则有可能导致电路掉出稳压范围并实际损坏器件。 为了减轻这种情况的发生、电感器和电容器被移离电路板的边缘。 这并没有消除这一问题、但降低了发生这一问题的可能性。

    另一个可能的原因是 EOS。 将 IO 暴露在高于 Vcc 的电压下会导致内部 ESD 结构损坏并使电流接地短路。

    (1)能否移除 J101上的所有跳线并从工作台电源提供3.3V 电压和接地电压? 验证设备是否仍在加热。 如果不是、则 XDS110很可能出现问题。 如果它确实变热、则问题是 EOS。 无法进行精确的功率测量、一个或多个 GPIO 将不再工作。 您可能会发现、将所有输出设置为逻辑高电平并使用万用表确定哪些引脚损坏会有所帮助-它们将处于某个中间电压而不是 Vcc。

    (2)您是否在应用中使用了直流/直流转换器? 您能否切换到内部 LDO 并查看器件是否仍然发热?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    感谢你的答复。

    根据您在(1)中的说明、我已将所有 GPIO 设置为逻辑高电平、然后我移除了 J101上的10个跳线、并从我的另一个 MSP432电路板(从电路板的右端角引脚)提供了外部3V3和 GND 电源。 IC 仍在加热、使用万用表、我检查了许多 GPIO 的电压、它们都在2.9V 至3.0V 之间。

    对于(2)、我使用了 tirix、PCM_ACTIVE_LDO_DCO_MSP_EXP432P401R_nortos_CCS 和 PCM_ACTIVE_DCDC_MSP_EXP432P401R_nortos_CCS 中的项目、这两种情况下 IC 都会升温。

    您建议加热的可能原因可能是 EOS、但在我操作电路板时、我没有为引脚提供超过3V3的电压。 在与 BQ32000通信时、我使用两个10k 电阻器将引脚1.6和1.7上拉至3V3。 此外、我还没有将任何其他外部电路连接到我的两个板。

    注意:我已经将板封装、这样我的手指就不会接触板上的任何电阻器或电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    请尽快答复。
    恐怕如果我继续在电路板上工作、可能会损坏得更多。 因此、请告诉我我现在应该怎么做!
    由于这个发热问题、我的工作暂停。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们无法解决或"解决"器件加热问题。 我建议您更换电路板和/或设备。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回复是 Chris、您能告诉我如何更换我的主板吗?