主题中讨论的其他器件: CC3120
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将 CC3120BOOST 与 MSP-EXP432E401Y 搭配使用。 与这个组合一起使用的示例代码是'network_terminal'、此代码是通过安装 MSP432E401Y SDK 获得的。
在此示例代码中、我要重点介绍的命令是"radotool"。 CC3220 SDK 提供了相同的示例代码。
我们在数据包传输期间进行了一些修改、使两个数据包之间的延迟为0。
CC3220以及捆绑包(CC3120 + MSP432E401Y)正在运行/使用相同的代码。
在使用 CC3220进行测试时 、在11 Mbps 数据速率下、实现的数据包每秒(PPS)约为708个。
但对于 CC3120和 MSP432E401Y、在相同的11 Mbps 数据速率下、实现的 PPS 约为241。
因此、使用 CC3220获得的 PPS 几乎是使用由 CC3120和 MSP432E401Y 组成的捆绑包获得的 PPS 的3倍。
我的查询是:
1) 1)为什么在发送两个数据包之间以零延迟使用相同命令和相同代码时 PPS 存在差异?
2) 2)如何使用 CC3120 + MSP432E401Y 提高吞吐量?
3) 3)我的理解是否有任何错误?
谢谢、
Vaishali。