This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:RTOS/MSP432E401Y

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707837/rtos-msp432e401y-rtos-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: CC3120

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 CC3120BOOST 与  MSP-EXP432E401Y 搭配使用。 与这个组合一起使用的示例代码是'network_terminal'、此代码是通过安装 MSP432E401Y SDK 获得的。

在此示例代码中、我要重点介绍的命令是"radotool"。 CC3220 SDK 提供了相同的示例代码。

我们在数据包传输期间进行了一些修改、使两个数据包之间的延迟为0。

CC3220以及捆绑包(CC3120 + MSP432E401Y)正在运行/使用相同的代码。

在使用 CC3220进行测试时 、在11 Mbps 数据速率下、实现的数据包每秒(PPS)约为708个。

但对于 CC3120和 MSP432E401Y、在相同的11 Mbps 数据速率下、实现的 PPS 约为241。

因此、使用 CC3220获得的 PPS 几乎是使用由 CC3120和 MSP432E401Y 组成的捆绑包获得的 PPS 的3倍。

我的查询是:

1) 1)为什么在发送两个数据包之间以零延迟使用相同命令和相同代码时 PPS 存在差异?

2) 2)如何使用 CC3120 + MSP432E401Y 提高吞吐量?

3) 3)我的理解是否有任何错误?

谢谢、

Vaishali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishali、

    如何测量无线电工具的每秒 TX 数据包?

    MSP432 + CC3120导致吞吐量低得多的原因之一是 SPI 接口的时钟默认速率(3MHz)低得多、而 CC3220的内部 SPI 总线到网络处理器的时钟频率为20MHz。 当您增加 MSP432上的 SPI 时钟时会发生什么情况? 为此、您可以在 MSP_EXP432E401y.c 中修改 wiMSP432HWAttrs.spiBitRate

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vaishali、

    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时在此主题上发帖或打开有关问题的新主题。

    谢谢、
    Michael