主题中讨论的其他器件:MSP430I2041
工具/软件:Code Composer Studio
您好、先生、
我们的客户 正在使用 TI EVM430-i2040S 和 EMDC 来测试其测量精度、
他们有一些问题需要了解:
1.在新版本的 EMDC 发布后、是否可以提供一组电流偏移设置来调整它?
(由于观察到无负载时电流结果不等于零、因此可能会影响测试结果的精度)
2. TI 是否有 EVM430-i2040S (EMDC 版本)的测试报告?
3.他们考虑使用变压器来调节电压通道的部分电压,是否有任何有关如何逐步调节的参考文档?
4.新版本的 EMDC 是否可以为45~65 Hz 的交流频率提供微调功能?
5.它在仅校准电压时是否必须具有负载?
6.是否有文档描述了如何逐步校准相位?
BTW、它们仍然存在精度问题、如下所示:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/705378
您是否还会帮助验证它?
BR
Sam