This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430I2040:带有 EMDC 测试问题的 EVM430-i2040S

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707262/ccs-msp430i2040-the-evm430-i2040s-with-the-emdc-test-questions

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:MSP430I2041

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我们的客户 正在使用 TI EVM430-i2040S 和 EMDC 来测试其测量精度、

他们有一些问题需要了解:

1.在新版本的 EMDC 发布后、是否可以提供一组电流偏移设置来调整它?

  (由于观察到无负载时电流结果不等于零、因此可能会影响测试结果的精度)

2. TI 是否有 EVM430-i2040S (EMDC 版本)的测试报告?
3.他们考虑使用变压器来调节电压通道的部分电压,是否有任何有关如何逐步调节的参考文档?
4.新版本的 EMDC 是否可以为45~65 Hz 的交流频率提供微调功能?

5.它在仅校准电压时是否必须具有负载?

6.是否有文档描述了如何逐步校准相位?

 

BTW、它们仍然存在精度问题、如下所示:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/705378

 

您是否还会帮助验证它?

 

BR

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    感谢您发帖。

    [引用 user="yimin bai34]1. 在新版本的 EMDC 发布后、是否可以提供一组电流偏移设置来调整它?

    否、现有和即将发布的版本将不具有当前的偏移设置。

    [引用 user="yimin bai34"]2. TI 是否有 EVM430-i2040S (适用于 EMDC 版本)的测试报告?

    您提到的是什么测试报告?

    [引用 user="yimin bai34"]3. 他们考虑使用变压器来调节电压通道的部分电压、是否有任何有关如何逐步调节的参考文档?[/quot]

    我不确定你的意思。 MSP430i2041支持电流互感器(CT)、但我不知道您对部分电压的看法。

    [引用 user="yimin bai34"]4. 新版本的 EMDC 是否可以为45~65 Hz 范围内的交流频率提供微调功能?[/quot]

    现有版本(v1.20.00.00)允许用户接受40Hz 至70Hz 的交流频率。 在"高级参数"选项卡上、您需要增大 IIR 步长、以便在输入范围增大时保持分辨率。

    [引用 user="yimin bai34"]5. 仅校准电压时、它是否必须具有负载?[/quot]

    是的、您需要在每个相位的校准过程中对每个相位施加电压和电流。

    [引用 user="yimin bai34"]6. 请准备好文档来描述如何逐步校准相位?

    是的、可以在 EMDC 技术指南中找到校准说明。

    [引用 user="yimin bai34"]

    BTW、它们仍然存在精度问题、如下所示:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/705378

    [/报价]

    我提供了详细的反馈、应该能够解决他们的问题。 我怀疑他们没有尝试我的反馈。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。

    1.在新版本的 EMDC 发布后、是否可以提供一组电流偏移设置来调整它?

    否、现有和即将发布的版本将不具有当前的偏移设置。

    我们 观察到  在无负载情况下大约为0.017A、但实际电流为0A。

    为什么 EMDC 没有电流偏移设置?

    2. TI 是否有  EVM430-i2040S (EMDC 版本)的测试报告?

    您提到的是什么测试报告?

    仪表测量精度 报告。

     

    3.他们考虑使用变压器来调节电压通道的部分电压,是否有任何有关如何逐步调节的参考文档?

    我不确定你的意思。 MSP430i2041 支持电流互感器(CT)、但我不知道您对部分电压的看法。

    PT 是电压互感器、用于将电压从较高的值传输到较低的值。

     

    4.新版本的 EMDC 是否可以为45~65 Hz 的交流频率提供微调功能?

    现有版本(v1.20.00.00)允许用户接受40Hz 至70Hz 的交流频率。 在"高级参数"选项卡上、您需要增大 IIR 步长、以便在输入范围增大时保持分辨率。

    交流电源频率(Hz)对 EMDC 有何影响?

    5.它在仅校准电压时是否必须具有负载?

    是的、您需要在每个相位的校准过程中对每个相位施加电压和电流。

    我们仅校准了电压、因为在重负载(例如8A)下电压值下降、而我们的校准点为8A。

    如果电压和电流一起校准,电压精度是否正常?

     

    6.是否有文档描述了如何逐步校准相位?

    是的、可以在 EMDC 技术指南中找到校准说明。

    校准相位的以下步骤 是否正常?

    1. 设置校准电压220V、电流8A、PF =-0.5 (C.F.=3.5)。
    2. 单击"在 EMDC 中相位"。
    3. 电压为220V、电流为8.01A、PF 为-0.48、来自仪表(CP-268)。
    4.   EMDC 中设置 VRMS (V) 220V、IRMS (A) 8.01A
    5. 设置相位角 118.68º 、 通过在 EMDC 中将 PF -0.48转换为余弦角得到该值
    6. 单击 Apply (应用)和 Stop (停止) 以保存相位校准值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bob Lia"]

    我们 观察到  在无负载情况下大约为0.017A、但实际电流为0A。

    为什么 EMDC 没有电流偏移设置?

    [/报价]

    我们没有看到需要根据现有的客户要求/反馈以及我们的测试在 EMDC 中实施电流偏移。 我可以将其添加到将来版本的请求功能列表中、但无法保证将实现。 如果需要、可以在生成的代码中手动完成此操作。

    [报价用户="Bob Lia"]仪表测量精度 报告。

    我们计划更新受支持 EVM 的用户指南、然后将包含这些报告。 由于其他优先事项、我目前没有具体的日期。

    [引用用户="Bob Lia"] PT 是电压互感器,用于将电压从较高的值转移到较低的值。

    虽然 EMDC 只能通过 GUI 支持高达1000V 的电压、但这应该是可以的。 但是、只要 PT 的输出电压保持在 FSR 范围内、您就可以相应地调节电压。 对于 EMDC 中的电压传感器配置、我只需调整(默认)分压器的参数、使其等于 PT 的最大输出电压。

    [引用用户="Bob Lia"]交流电源频率(Hz)对 EMDC 有何影响?[/quot]

    请注意、该频率会影响 Advanced Parameters 选项卡中的某些默认参数、特别是 IIR 滤波器的上限和下限。 当您在基本参数选项卡下更新交流电源频率时、高级参数选项卡下的其他参数会自动更新。

    [引用用户="Bob Lia"]

    我们仅校准了电压、因为在重负载(例如8A)下电压值下降、而我们的校准点为8A。

    如果电压和电流一起校准,电压精度是否正常?

    [/报价]

    如果您的电源电压在提供8A 电流时完全下降、那么我会对电源的精度/功能提出疑问。 理想情况下、您希望您的源具有高精度校准。 否则、您的结果可能不准确。 当您通过 EMDC 进行校准时、您将同时更改电压和电流调节因子(以及其他)。 我们这样做是为了实现一键式校准(更轻松、更快速)、而不是单独校准所有内容。

    [引用用户="Bob Lia"]

    校准相位的以下步骤 是否正常?

    1. 设置校准电压220V、电流8A、PF =-0.5 (C.F.=3.5)。
    2. 单击"在 EMDC 中相位"。
    3. 电压为220V、电流为8.01A、PF 为-0.48、来自仪表(CP-268)。
    4.   EMDC 中设置 VRMS (V) 220V、IRMS (A) 8.01A
    5. 设置相位角 118.68º 、 通过在 EMDC 中将 PF -0.48转换为余弦角得到该值
    6. 单击 Apply (应用)和 Stop (停止) 以保存相位校准值

    [/报价]

    尽管我们使用 PF = 0.5 (+60度)、但这似乎是可以的。 在步骤4中、最好看到正确的 VRMS 和 IRMS。 对于步骤5、我不确定为什么要将相位角(我假设的源)设置为118.68度。 在步骤1中、您设置 PF =-0.5、即-60度(我们实际上使用+300度)。 您是否说在步骤5中、您在校准期间从-60度变为+118.68度? 如果是、我建议您不要在校准期间更改相位角。 校准完成后、请随意将其更改为任何内容并查看结果。 很抱歉、如果我在这里误解了您。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请注意、该频率会影响 Advanced Parameters 选项卡中的某些默认参数、特别是 IIR 滤波器的上限和下限。 当您在基本参数选项卡下更新交流电源频率时、高级参数选项卡下的其他参数会自动更新。

    1.“交流电源频率(Hz)”是否 仅影响 EMDC 高级参数中的 IIR 最大和最小频率?

    2.我们能否在 EMDC 中将 IIR 最小频率修改为45Hz,将 IIR 最大频率修改为65Hz,并将 IIR 步长修改为250,以应用45Hz 至65Hz 的频率?

    3.如果我们以50 Hz 的频率校准 EVM,并且它的测量结果是60Hz,还是50Hz 时的测量结果是准确的?

    尽管我们使用 PF = 0.5 (+60度)、但这似乎是可以的。 在步骤4中、最好看到正确的 VRMS 和 IRMS。 对于步骤5、我不确定为什么要将相位角(我假设的源)设置为118.68度。 在步骤1中、您设置 PF =-0.5、即-60度(我们实际上使用+300度)。 您是否说在步骤5中、您在校准期间从-60度变为+118.68度? 如果是、我建议您不要在校准期间更改相位角。 校准完成后、请随意将其更改为任何内容并查看结果。 很抱歉、如果我在这里误解了您。

    如果我们将加载器设置为 PF 0.5,并且计量器(CP-268)的实际 PF 为0.48,我们是否应该设置60度或61.314度?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    很抱歉、回复延迟、我将尽力回答您的问题。

    [引用用户="Bob 廖先生]1. “交流电源频率(Hz)”是否 仅影响 EMDC 高级参数中的 IIR 最大和最小频率?[/引述]

    基本而言、是的。 它影响的唯一其他因素是连接高压(HV)输入之前使用的标称频率。 这样、测得的频率稳定得更快、而不是假设可能的最低(40Hz)或最高(70Hz)频率、然后花费时间从该值调整到实际(接近标称或预期)施加的输入频率。

    [引用用户="Bob 廖先生]2. 我们能否在 EMDC 中将 IIR 最小频率修改为45Hz,将 IIR 最大频率修改为65Hz,并将 IIR 步长修改为250,以应用45Hz 至65Hz 的频率?[/QUERPLET]

    如果您知道应用的频率将在45Hz 和65Hz 之间、则这是可以的。 如果频率有可能超出此范围、那么我建议使用40Hz 至70Hz 的范围。 现在、对于步长、最大步长为250步。 但是、IIR 步长应该真的是奇数。 对于45Hz (IIR 最小值)至65Hz (IIR 最大值)的范围、该范围等于20步长。 现在、再添加1、以使范围限制围绕标称频率居中。 这等于21步。 因此、我建议使用249个步骤、而不是选择250个步骤。 否则、生成的查找表中的频率会拆分为不均匀的值、而不是整个频率。 请注意、增加步长需要更多的闪存存储器-每个步长为4个字节、这样才能精确控制。 同样、这也是我们建议使用 i20x1器件的另一个原因。 您可以将鼠标悬停在 EMDC GUI 中的这些参数上、以了解有关这些参数的更多信息或参阅 EMDC 技术指南。

    [引用用户="Bob 廖先生]3. 如果我们以50 Hz 的频率校准 EVM,它的测量值是否精确到60Hz,或者仅精确到50Hz?

    校准期间、不会调整频率。 它使用带插值的过零和 IIR 查找表。 更重要的是、IIR 范围应包括预期的交流电源频率。 只要这样做、EMDC 就可以精确测量该范围内的频率。

    [引用用户="Bob Lia"]如果我们将加载器设置为 PF 0.5,并且计量器(CP-268)的实际 PF 为0.48,我们是否应该设置60度或61.314度?[/引用]

    我不确定您的"加载器"有多精确。 如果它比您的(比较)仪表更精确、我会使用它。 如果您从"加载器"中引入 PF 0.5、那么我假设它提供 PF 0.5、并读取 EMDC GUI 中结果选项卡中显示的内容。 我担心的是、您不知道这里更准确的是什么、您的"加载器"或比较表。

    此致、

    James

    MSP 客户应用