请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6723 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好:
F6723用于制造产品、电源为0.5F 6V Fala 电容器、 LDO 将其压至3.3V 以用于 MCU。现在、当我执行 EDS 测试时、我们发现产品已死、正在重新加载程序或短路、RESET 引脚 无法恢复正常;另一种现象是、当使用手握住电路板时、也会出现这种现象。
电容只能放电至正常运行。
为什么会发生这种情况? 与 Fala 的电容式电源有什么关系吗? 如何处理...谢谢。