This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430F6723:F6723

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710359/webench-tools-msp430f6723-f6723

器件型号:MSP430F6723

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

   F6723用于制造产品、电源为0.5F 6V Fala 电容器、 LDO 将其压至3.3V 以用于 MCU。现在、当我执行 EDS 测试时、我们发现产品已死、正在重新加载程序或短路、RESET 引脚 无法恢复正常;另一种现象是、当使用手握住电路板时、也会出现这种现象。

   电容只能放电至正常运行。

   为什么会发生这种情况? 与 Fala 的电容式电源有什么关系吗? 如何处理...谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当连接到电池或外部直流电源时、电路板是否正常工作?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan:

        昨天我的描述有点错误。现在我再向你们描述一下这个现象。

        如下图所示的电源电路。

        在 ESD 测试之后、f6723没有响应、取下电池、由电容器供电、但仍然没有反应。RST 引脚被人为降低并重新定位为高电平、但仍然没有响应。

    电 容器上的电量存储需要很长时间、也就是说、当 VCC 为0时、对电池进行正常充电。然后 ESD 测试将不会出现异常。

    这将在具有0.5F 电容器的电源的设计部分发生。不会出现电容。它是否与电容相关?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:我想知道 F6723的 ESD 级别、数据表.Taanks 中没有提到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请描述一下您对 ESD 测试所做的工作吗? 未指定"ESD 等级"、因为它取决于其他因素、例如电路板布局。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果是、请将该主题标记为已回答。 如果很快没有响应、此线程将因不活动而关闭。

    此致、
    Nathan