This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:HID 桥接已连接–正在等待器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710875/evm430-fr6047-hid-bridge-connected-waiting-for-device

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好、Eddie、

我遇到了与 Samuer\Dominic 相同的问题、因为我最初刷写电路板后(使用 UltrasonicWaterFR6047_02_10_00_05)  

一天左右工作正常、然后我看到消息"Hid Bridge Connected–Waiting for device"、我无法再连接到 MSP430FR6047。

然后、我用完全相同的软件重新刷写了电路板、它再次恢复工作。

那么、我想知道软件为什么会损坏?

此致、

控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Conor、

    您是否在软件中进行过任何更改? 还是使用原始 UltrasonicWaterFR6047_02_10_00_05软件?

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Conor、

    您仍有问题吗?

    谢谢、

    Mitch