请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047
您好、Eddie、
我遇到了与 Samuer\Dominic 相同的问题、因为我最初刷写电路板后(使用 UltrasonicWaterFR6047_02_10_00_05)
一天左右工作正常、然后我看到消息"Hid Bridge Connected–Waiting for device"、我无法再连接到 MSP430FR6047。
然后、我用完全相同的软件重新刷写了电路板、它再次恢复工作。
那么、我想知道软件为什么会损坏?
此致、
控制