请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
你好,这是 haribrishna…
目前我正在使用低功耗模式。为了更好的电流消耗、我在项目中使用 LPM4。。我参考 MSP430FR5969用户指南和数据 sheeet..it、其中指出在 LPM4中、只有外部中断才会从 LOW_POWER_MODE 唤醒...但在我的项目 中、我使用外部32768Hz (ACLK=32K)晶体 RTC 仍在运行32K、如何实现...或者 RTC 将在 LPM4模式下运行...或者我的 MSP 无法正常工作...我真的不知道 happen..ca是什么、有人告诉我这个问题...