This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:LPM4

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713397/ccs-msp430fr5969-lpm4

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好,这是 haribrishna…

目前我正在使用低功耗模式。为了更好的电流消耗、我在项目中使用 LPM4。。我参考 MSP430FR5969用户指南和数据 sheeet..it、其中指出在 LPM4中、只有外部中断才会从 LOW_POWER_MODE 唤醒...但在我的项目 中、我使用外部32768Hz (ACLK=32K)晶体 RTC 仍在运行32K、如何实现...或者 RTC 将在 LPM4模式下运行...或者我的 MSP 无法正常工作...我真的不知道 happen..ca是什么、有人告诉我这个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishna、您好!

    我将进一步研究这一点、并尽快提供信息。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的代码、您如何设置 LPM4?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Harikrishna、

    听起来您可能没有进入 LPM4。 如果您在尝试进入 LPM4之前未在软件中禁用 RTC、则 RTC 时钟将不允许 MCU 进入 LPM4。 看起来您可能会进入 LPM3 (即使您在代码中调用了__ bis_SR_register (LPM4_bits)函数)。

    为了确保您进入 LPM4、请在进入 LPM4之前禁用 RTC。

    如果您确实需要超低功耗、则可以在 FR5969器件的 LPM3.5中运行 RTC。 如果 LPM3满足您的电源需求、这可能是一个简单的选择。

    谢谢、

    Mitch