This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:MSP430FG6626IPZ USB 驱动程序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713996/msp430fg6626-msp430fg6626ipz-usb-driver

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件: MSP430USBDEVPACK

我有一位客户在 应用中使用 MSP430FG6626。

使用 Windows 10时、会自动安装 USB 驱动程序。

但是、当尝试连接到安装了 Windows 7的系统时、似乎需要手动安装驱动程序才能使系统识别设备。

是否有适用于 Windows 7的驱动程序(CDC 或 VCOM)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、

    USB 应该作为 Windows 10的标准 CDC 接口出现。 在不同的 Windows 版本之间、此更改已更改、对于较旧版本、您需要为 CDC 提供 INF 文件。 要生成此文件,您的客户需要下载 MSP430USBDEVPACK,特别是他们需要下载并使用 USB 描述符工具来生成适当的文件。 USB 开发包文档中包含更多信息。