This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MCU 之间的等效性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/713451/msp430f5529-equivalence-between-mcus

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528

大家好。

我正在进行一个项目 、我将使用 MSP430F5528。 但是、我发现这个 MCU 采用 RGC 封装、无法用手焊接。 我发现 MSP430F5529是 PN 封装。 它们是否完全等效? 我需要更改一些寄存器吗?

谢谢大家、祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    28和-29之间的唯一区别是后者具有更多的引脚、即更多的 GPIO 和 ADC/比较器输入。

    您的固件应正确配置所有未使用的引脚。 否则、不需要更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "它们是否完全等效? "

    快速扫描它们的数据表应该足以回答您在那里提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我阅读了数据表、但我对它感到不舒服、现在我已经阅读了。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我明白了。 谢谢。