This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:GPIO 引脚可提供多少电流?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712940/msp432p401r-how-much-current-can-gpio-pin-source

器件型号:MSP432P401R

大家好、

    我想使用 MSP432P401R 控制器驱动共阴极7段显示器。 驱动单个7段显示屏所需的电流为20mA、显示屏使用 msp432的端口引脚进行驱动。在 MSP432P401的数据表中、指定4路输出可驱动高达20mA 的电流。 但我没有发现有关特定引脚的任何信息。  那么、我只想知道 msp432的 GPIO 引脚可以提供多少电流?

    我们能否直接从 msp432的 GPIO 引脚驱动显示? GPIO 引脚输出端是否需要驱动器/ MOSFET??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP432P401数据表的表5-24和5-25 显示了 Vcc=3V 时、正常驱动 IO 和高驱动 IO 的最大输出驱动分别为2mA 和10mA。 如果您可以承受更高的压降、则这些数字分别可高达6mA 和20mA。  

    表4-2 (信号描述)指示哪些 IO 为高驱动。 (P2.0/2.1/2.2/2.3)

    必须注意这两个表底部的注释、这些注释为所有输出提供最大的总电流。 要获得更高的压降、最新数据表(SLAS826G - 2015年3月)显示的最大电流为100mA。  请注意、您必须包含所有 GPIO 负载、而不仅仅是显示输出。 如果超过此值、则需要某种类型的驱动程序。 此外、您可能还想尝试一下、看看直接驱动与 P/NFET 是否获得足够的亮度。

    -Bob L.