大家好、
我想使用 MSP432P401R 控制器驱动共阴极7段显示器。 驱动单个7段显示屏所需的电流为20mA、显示屏使用 msp432的端口引脚进行驱动。在 MSP432P401的数据表中、指定4路输出可驱动高达20mA 的电流。 但我没有发现有关特定引脚的任何信息。 那么、我只想知道 msp432的 GPIO 引脚可以提供多少电流?
我们能否直接从 msp432的 GPIO 引脚驱动显示? GPIO 引脚输出端是否需要驱动器/ MOSFET??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用 MSP432P401R 控制器驱动共阴极7段显示器。 驱动单个7段显示屏所需的电流为20mA、显示屏使用 msp432的端口引脚进行驱动。在 MSP432P401的数据表中、指定4路输出可驱动高达20mA 的电流。 但我没有发现有关特定引脚的任何信息。 那么、我只想知道 msp432的 GPIO 引脚可以提供多少电流?
我们能否直接从 msp432的 GPIO 引脚驱动显示? GPIO 引脚输出端是否需要驱动器/ MOSFET??
MSP432P401数据表的表5-24和5-25 显示了 Vcc=3V 时、正常驱动 IO 和高驱动 IO 的最大输出驱动分别为2mA 和10mA。 如果您可以承受更高的压降、则这些数字分别可高达6mA 和20mA。
表4-2 (信号描述)指示哪些 IO 为高驱动。 (P2.0/2.1/2.2/2.3)
必须注意这两个表底部的注释、这些注释为所有输出提供最大的总电流。 要获得更高的压降、最新数据表(SLAS826G - 2015年3月)显示的最大电流为100mA。 请注意、您必须包含所有 GPIO 负载、而不仅仅是显示输出。 如果超过此值、则需要某种类型的驱动程序。 此外、您可能还想尝试一下、看看直接驱动与 P/NFET 是否获得足够的亮度。
-Bob L.