This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 比较 MSP

Guru**** 2511615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/712397/compare-msp

主题中讨论的其他器件:TMP103

您好!  

我需要具有低功耗和极低 GPI 的 MSP430或 MSP432。 对一个 MSP430和一个 MSP432有什么建议?

我只需要一个能够使用超级电容器、NFC 天线和温度传感器的系统、就像 tmp103一样。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tania、

    我建议您查看我们的产品搜索、您可以在其中输入您的要求并接收一些可能适用的器件建议。 转至 微控制器页面、然后单击"Explore……" 按钮以转至 MSP430或 Simplelink 有线 MCU、然后单击"Product"选项卡。 然后、您可以将所有要求置于存储器、GPIO、模数转换器等方面

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你