Other Parts Discussed in Thread: TMP103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMP103您好!
我需要具有低功耗和极低 GPI 的 MSP430或 MSP432。 对一个 MSP430和一个 MSP432有什么建议?
我只需要一个能够使用超级电容器、NFC 天线和温度传感器的系统、就像 tmp103一样。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.