请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我想知道 TI 是否提供了任何实用程序、通过 将器件类别更改为 DFU 来使用 MSP432 DeviceUSB 加载固件? 与使用仿真器 USB 的 Uniflash 不同。
我遇到了一个名为"dfuprog.exe"的实用程序、该实用程序可帮助我们使用 deviceUSB 加载固件。 MSP432E4是否还有类似的应用程序? 还是可以使用相同的应用? 如果是、请提供有关如何执行该操作的指导。
如果您对此有任何其他想法/建议、请务必分享。
提前感谢!