This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:通过 DFU 类加载 MSP432E401Y 固件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/711857/msp432e401y-msp432e401y-firmware-loading-through-dfu-class

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我想知道 TI 是否提供了任何实用程序、通过  将器件类别更改为 DFU 来使用 MSP432 DeviceUSB 加载固件? 与使用仿真器 USB 的 Uniflash 不同。  

我遇到了一个名为"dfuprog.exe"的实用程序、该实用程序可帮助我们使用 deviceUSB 加载固件。 MSP432E4是否还有类似的应用程序? 还是可以使用相同的应用? 如果是、请提供有关如何执行该操作的指导。

如果您对此有任何其他想法/建议、请务必分享。  

提前感谢!