This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 差分模式下的 MSP432 ADC

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607924/msp432-adc-in-differential-mode

你好,Tom

实际上、我正在检查 MSP432中 ADC 的差分模式。 它清楚地定义了差分模式下 ADC 的 CMRR。

我认为它应该是全差动的。 但我需要 S/H 级图(模拟输入等效电路)来确认这一点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经申请了等效电路模型、但您也应该能够确认这一点。  例如、如果 Vin+摆幅从0至2.5V (其中 Vref+= 2.5V 且 Vref-= 0V)、Vin-也从0至2.5V 摆幅、但相位差为180度、则 ADC 测量的差分波形将从+/- 2.5V (满量程)摆幅。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    感谢您的热情支持。 等待您的电路模型确认它是全差动 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时、我们只能为等效电路提供以下内容。

    未显示用于施加差分电压(Vin+- Vin-)的开关。  通过检查、您将发现单端模式和差分模式之间的转换时间相同、这表明两个电容器是同时采样和转换的、而不是顺序转换的。  此外、数据表显示、按照真差分的经典定义、整个范围都受支持。  

    请告诉我是否可以提供其他证据(而不是更详细的电路)。  我已经做了几个快速实验、希望能提供更多的 InSite: 在这第一种情况下、Vin+上的输入是一个60Hz 正弦波、摆幅为0至2.4V (Vref+为1.2V、Vref-为0V)。  输入电压为1.2V。  请注意、当 Vin+超过电源轨时、它会饱和。

    在第二个图中、输入 Vin+和 Vin-从0摆动到 1.2V、但相位差为180度。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    非常清楚。 证明这一点已经足够了