你好,Tom
实际上、我正在检查 MSP432中 ADC 的差分模式。 它清楚地定义了差分模式下 ADC 的 CMRR。
我认为它应该是全差动的。 但我需要 S/H 级图(模拟输入等效电路)来确认这一点。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Tom
实际上、我正在检查 MSP432中 ADC 的差分模式。 它清楚地定义了差分模式下 ADC 的 CMRR。
我认为它应该是全差动的。 但我需要 S/H 级图(模拟输入等效电路)来确认这一点。
谢谢!
您好!
此时、我们只能为等效电路提供以下内容。
未显示用于施加差分电压(Vin+- Vin-)的开关。 通过检查、您将发现单端模式和差分模式之间的转换时间相同、这表明两个电容器是同时采样和转换的、而不是顺序转换的。 此外、数据表显示、按照真差分的经典定义、整个范围都受支持。
请告诉我是否可以提供其他证据(而不是更详细的电路)。 我已经做了几个快速实验、希望能提供更多的 InSite: 在这第一种情况下、Vin+上的输入是一个60Hz 正弦波、摆幅为0至2.4V (Vref+为1.2V、Vref-为0V)。 输入电压为1.2V。 请注意、当 Vin+超过电源轨时、它会饱和。
在第二个图中、输入 Vin+和 Vin-从0摆动到 1.2V、但相位差为180度。
此致、
Chris