This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-RF2500:我在 IAR 和 CCS 中为 eZ430-2500T 选择哪个器件?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608947/ez430-rf2500-which-device-do-i-select-in-iar-and-ccs-for-the-ez430-2500t

器件型号:eZ430-RF2500

大家好、

我正在使用 eZ430-2500T 以及 IAR 和 CCS 来查看我更喜欢的器件。  对于 IAR:在项目选项窗口中、在"target"选项卡下有一个 MSP 板列表可供选择、但是 eZ430-2500T 不是列出的选项之一。  除了"通用 MSP430器件"之外、我还应该选择更好的选择吗?

对于 CCS、当您创建新的 CCS 项目时、我应该从默认为"Generic ARM7 Device"的下拉框中选择哪个板?  我想、与上面的问题相同。

提前感谢!
James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    eZ430-RF2500T 使用一个 MSP430F2274目标器件、这应该是在 IDE 内选择的。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan!