Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:eZ430-RF2500
大家好、
我正在使用 eZ430-2500T 以及 IAR 和 CCS 来查看我更喜欢的器件。 对于 IAR:在项目选项窗口中、在"target"选项卡下有一个 MSP 板列表可供选择、但是 eZ430-2500T 不是列出的选项之一。 除了"通用 MSP430器件"之外、我还应该选择更好的选择吗?
对于 CCS、当您创建新的 CCS 项目时、我应该从默认为"Generic ARM7 Device"的下拉框中选择哪个板? 我想、与上面的问题相同。
提前感谢!
James