主题中讨论的其他器件:CC2591、 MSP430F2618、 CC2520、 MSPWARE、 MSP430FR5994、
工具/软件:TI-RTOS
您好!
如标题中所述、我需要在项目中在 UART 模式下同时使用 EUSCI_A0和 EUSCI_A1。
我阅读了以下条目: e2e.ti.com/.../581883
另一个用于其他器件。
我创建了一个 UART_ECHO 项目的副本、并进行了上一篇文章中所述的所有更改。
此时、我使用示波器来查看 Tx 线路上的变化。
我使用 EUSCI_A0尝试了 echo.c 文件、没有对.cfg 文件进行任何更改、也没有在 TxD 行(P2.0)上进行测量。
我还使用 EUSCI_A3尝试了 echo .c 文件、更改了.cfg 文件上的中断编号并在 TxD 行上进行测量(P6.0)。
我无法在示波器上观察到任何字节。
我们将感谢您的任何帮助。
我附加项目。 可以通过搜索://jalr_begin 轻松识别 Board.h、MSP_EXP430FR5994 .c 和.h、uartecho.c 和 uartech.cfg 上的更改
谢谢、此致、
Juan Antonioe2e.ti.com/.../uartecho_5F00_MSP_5F00_EXP430FR5994_5F00_EUSCIA0_5F00_EUSCIA3.zip